我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TMSES4的平均无故障时间(MTBF)是多少?
问题描述:
TMSES4的平均无故障时间(MTBF)是多少?

所属产品线:
Modicon M262

解决方法:

TMSES4的平均无故障时间如下:

Reference At 25℃ continous use At 40℃ continous use
TMSES4(Logic + Power board) 207 years 163 years