问题描述:
iC65 DC可以增加哪些电气附件和机械附件?所属产品线:
iC65DC解决方法:
- iC65N DC可以配合iC65的iOF、iSD、OF/SD+OF、iOF+SD24使用,具体组合方案参考下表:

- iC65 DC可以配合iC65的9mm间隔件、挂锁装置、插拔式底座、延伸旋转手柄(2P及以上)使用;
- iC65 DC可以配合国产27mmRCA、国产18mmRCA、Smart RCA使用,不能配合iC65的进口RCA使用。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站

是否有帮助?