FA500768
FA500768
我们今天能为您提供什么帮助?
IC65的RCA(18/27mm)同时接受到合分闸命令时,会出现跳跃现象吗
问题描述:
IC65的RCA(18/27mm)同时接受到合分闸命令时,会出现跳跃现象吗
所属产品线:
RCA
解决方法:
不会出现分合闸跳跃现象,同时接受到合分闸命令时,会保持分闸状态。
首次发布日期:
2024/1/15
修订日期:
2024/1/15
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
RCA
探索更多
范围:
RCA