我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Dsigner如何与Machine Expert HVAC变量进行通讯?
问题描述:
Machine Expert HVAC变量如何与Vijeo Designer进行通讯

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

Vijeo Designer使用ModbusRTU或Modbus/TCP读取和写入数据到M171/172 HVAC控制器。只有Machine Expert HVAC状态变量有一个指定的modbus地址。

因此,只有状态变量可以被Magelis HMI查看和写入。

您可以在资源选项卡中定义Machine Expert HVAC项目中的状态变量。当您创建状态变量时,Machine Expert HVAC会自动为该变量分配一个地址。

比如8960。在Vijeo Designer中,您可以在变量定义窗口中使用48960来引用该地址。