我们今天能为您提供什么帮助?

HMIGTO系列触摸屏配方组总数、配方数目、成分数目是多少?

问题描述:
HMIGTO系列触摸屏配方组总数、配方数目、成分数目是多少?

所属产品线:
Magelis GTO

解决方法:

每个目标中的配方组总数(标准配方组或雏形配置组):最大值为32

每个配方组中的配方数目(有限制的):最大值为256

标准配方组每个配方中的成分数目(限制):最大值为1024

雏形配方组每个配方中的成分数目(限制):64 min 最大值为400