我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
为什么在EcoStruxure Machine SCADA Expert中,有时无法生成Site Code ?
问题描述:
为什么在EcoStruxure Machine SCADA Expert中,有时无法生成Site Code ?

所属产品线:
EcoStruxure Machine SCADA Expert(原Vijeo XL)

解决方法:

在ecostructure Machine SCADA专家中,有两种许可证:硬件狗和软件狗
使用软件狗时,许可证链接到您的一张网卡的Site Code。要查找站点代码,需要启动“EcoStruxure Machine SCADA Expert 2020 Register”并选择SoftKey

在某些特定情况下,可能会出现以下错误

当配置中网卡数量过多时,可能会出现此错误。在这种情况下,建议停用不必要的网卡,只使用主网卡。