我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何使用Ecostruxure Machine Scada Expert的Webgate?
问题描述:
如何使用Ecostruxure Machine Scada Expert的Webgate

所属产品线:
EcoStruxure Machine SCADA Expert(原Vijeo XL)

解决方法:

要使用ecostrucure Machine Scada Expert (VijeoXL)设置webgate,需要在目标端(运行时)和项目端(构建器)进行一些设置。

在目标(运行时)中
要运行webgate,必须在运行ecostrucure Machine Scada Expert运行时的计算机上安装IIS。如果没有安装IIS,首先,您必须安装它
然后安装MobileAccessSetup位于…\Schneider Electric\Vijeo XL v8.0\Redist\WebAddOn\IIS
安装完成后,在IIS上可以看到一个文件夹VXL80

对于HMIG5UL8A, IIS和MobileAccessSetup已经安装,但是,在某些情况下,IIS不能正确启动。

要解决这个问题,请参考FAQ“为什么当我在我的HMIGTU上启动IIS时得到错误信息“无法启动W3SVC”?”

在您的项目中(创建方)
项目创建后,您必须发布web界面
对于,单击Publish and Save All as HTML

然后激活移动接入,点击移动接入并保存页面移动接入配置。

现在,web界面被正确设置为可以在目标中下载项目

要连接web界面,有几种可能性
对于所有方法,默认情况下,用户是“guest”,没有密码
http://ip地址/VXL80/

您可以在构建器中的Mobile Access配置菜单中自定义此接口

或者可以直接连接到一个特定的面板或面板组
特定面板http://ip 地址/VXL80/?guestuser=1&screen=screen_name.scc
面板组http://ip 地址/VXL80/?guestuser=1&screen=screen_group_name.sg