我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在EcoStruxure Machine SCADA Expert中,是否有能从字类型地址触发位状态的警报?
问题描述:
在EcoStruxure Machine SCADA Expert中,是否有能从字类型地址触发位状态的警报?

所属产品线:
EcoStruxure Machine SCADA Expert(原Vijeo XL)

解决方法:

1.在驱动表中创建一个表示整数的标签(注意:屏幕截图中的I/O地址显示的是Modbus TCP地址)
2.创建一个大小为16的布尔数组(请注意,在下面的项目标签列表中,您将数组的最大值从0开始设置为“15”)。


3.使用布尔数组(每个告警的索引)创建一个报警表,并在相应的告警信息中写入。
4.在Tasks->Script下创建一个新脚本,将整数中的每个位的值分配到布尔数组变量的每个数组中,语法如下面的截图所示。


对于有许多整数标签的项目,可以在Microsoft Excel中布局布尔标签和VBScript代码,并将它们从Excel复制粘贴到EcoStruxure Machine SCADA Expert中的任何工作表中。
附在这个FAQ后面的是一个Excel电子表格,它可以生成布尔标签,也可以为多个整数标签生成多个布尔标签数组的VBScript。



附件
EcoStruxure Machine SCADA Expert - Generate Bit Position Tags and VBScript for Alarm Sheet.xlsm