我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Control Expert V14/V15授权能否多次退返?
问题描述:
EcoStruxure Control Expert V14/V15授权能否多次退返?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

EcoStruxure Control Expert V14/V15授权按照授权台数分为以下数量:单人授权,3人授权,10人授权,和100人授权

正常授权退返次数在首次退返后的366个自然日内请遵循以下规则,若超出次数,则在最后授权的一台电脑上无法进行退返:

授权类型 单人授权 3人授权 10人授权 100人授权
退返次数(在首次退返后366个自然日) 7 9 20 150