我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Designer 能否创建一个模板,可以重复使用引用变量和占位符?
问题描述:
Vijeo Designer 能否创建一个模板,可以重复使用引用变量和占位符?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

如果你的系统里有很多泵/阀门/设备。您可以创建一个特定的对象,并将其重用为具有引用变量和占位符的其他实例。就像Vijeo Citect 里的“超级精灵”一样。

要创建这个函数,可以使用$字符和引用变量。有关详细信息,请参考以下项目和在线帮助(详情请参考帮助 21.2.4 使用变量占位符 & 6.13.2 设置参考变量 章节)。

附件程序仅供参考



附件
SuperGenie.vdz