我们今天能为您提供什么帮助?

为什么Vijeo Designer中的下载选择是灰色的?

问题描述:
为什么Vijeo Designer中的下载选择是灰色的

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

下载功能变灰的原因可能有以下几种:

情况1:在Vijeo Designer v6.1及更早版本中,如果应用程序未注册,下载功能将显示为灰色并且不可用。
情况2:在Vijeo Designer v6.2中,如果出现以下情况,下载功能将变成灰色并且不可用:
(a)试用期已过
(b) Vijeo Designer作为免费的“限定版”安装,仅允许下载到HMISTO和HMISTU系列Magelis屏幕
(c) Vijeo Designer作为SoMachine下的“限定版”安装。

查看软件状态,可以在以下界面查看: