我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Designer中,能否通过变量来控制与PLC通讯的断开或者连接?
问题描述:
Vijeo Designer中,能否通过变量来控制与PLC通讯的断开或者连接?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

可以在变量表设定一个变量“@sys:1”来实现,其中扫描组选择需要控制的扫描组,如下图:

您可以写入值1或0来打开(1)或关闭(0)与相关设备的通信。值为2表示该特定设备的驱动程序离线。

当State为0时,表示与相关设备的通信已停止。

当State为1时,表示与相关设备正在进行通信。

当State为2时,该特定设备的驱动处于脱机状态。通讯驱动试图与相关设备进行通信,但最后超时。

@SYS:1具体含义如下: