我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Operator Terminal Expert V3.1授权能否多次退返?

问题描述:
EcoStruxure Operator Terminal Expert V3.1授权能否多次退返?

所属产品线:
EcoStruxure Operator Terminal Expert

解决方法:

EcoStruxure Operator Terminal Expert V3.1 授权按照授权台数分为以下数量:单人授权,3人授权,10人授权,和100人授权

正常授权退返次数在首次退返后的366个自然日内请遵循以下规则,若超出次数,则在最后授权的一台电脑上无法进行退返:

授权类型 单人授权 3人授权 10人授权 100人授权
退返次数(在首次退返后366个自然日) 7 9 20 150