我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Designer 如何与 M221配置 Modbus TCP通讯?

问题描述:
Vijeo Designer 如何与 M221配置 Modbus TCP通讯?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

配置Modicon M221的Modbus以太网:
1)在Ecostructuring Machine Expert-Basic中打开M221项目
2)进入顶部“配置”界面
3)展开“MyController”节点
4)点击“ETH1”,选择ETH1
5)根据需要设置“固定IP地址”、“子网掩码”和“网关地址”
6)确保“Modbus server enabled”复选框被勾选

在Vijeo Designer配置如下:
1)在导航窗口的Project选项卡中,右键单击“IO Manager”
2)添加Modbus TCP/IP Driver
3)双击“ModbusEquipment01”节点,弹出“设备配置”对话框。
4)配置M221的IP地址
5)设置“Unit ID”为255(注意:M221在设置为服务器的时候,如果未启用Modbus映射,单元ID为255)。


6)勾选“IEC61131语法”复选框(这将使用%M和%MW符号表示设备地址)
7)在“变量”下,设置“双字字序”为“低字优先”(这是32位变量(如REAL类型)的字顺序)