我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Designer如何与BMENOC03*1配置Modbus TCP通讯?
问题描述:
Vijeo Designer如何与BMENOC03*1配置Modbus TCP通讯?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

在Vijeo Designer配置如下:

1.在软件"IO管理器”新增通讯驱动

2.配置好相关通讯参数,注意单元ID不要填写255