我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Designer Basic“注销操作” 中“不受保护的画面”与“受保护的画面”有什么区别?
问题描述:
Vijeo Designer Basic“注销操作” 中“不受保护的画面”与“受保护的画面”有什么区别?

所属产品线:
Vijeo Designer Basic

解决方法:

Vijeo Designer Basic“注销操作” 中“不受保护的画面”与“受保护的画面”有区别。Vijeo Designer Basic的“目标安全性”设置为“使用安全性”,“注销操作”的“静止状态超时”设置时间例如1,代表1分钟后用户登录权限会注销。将“不受保护的画面”与“受保护的画面”分别指定画面后,“不受保护的画面”指当显示画面没有设置安全级别,超时时间到了登录权限将被注销,画面会跳转到“不受保护的画面”指定的画面;“受保护的画面”指当显示画面有安全级别,超时时间到了登录权限将被注销,画面会跳转到“受保护的画面”指定的画面。
举例说明上述功能。

1.用Vijeo Designer Basic建立3个画面如下:

2.在“安全性”按下图建立用户名为a,密码设123


3.将画面2的“安全性级别”从“禁用安全性”改成“SecurityGroup”:



4.设置“安全性”中“不受保护的画面”为“画面3”,“受保护的画面”为“画面1”


5.模拟运行Vijeo Designer Basic输入用户名与密码登录,当显示画面为画面1时,登录时间超时后画面跳转到画面3,当显示画面为画面2时,登录时间超时后画面跳转到画面1

6.如果设置“安全性”中“不受保护的画面”为“无变化”,“受保护的画面”为“系统登录画面”:


当显示画面为画面1时,登录时间超时后画面依然是画面1,当显示画面为画面2时,登录时间超时后画面跳转到系统登录画面如下图:

这时输入用户名与密码可以重新登录