我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320变频器如何下载和上传参数?

问题描述:
ATV320变频器如何下载和上传参数?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320上传下载参数有以下几种方法:

1. 使用中文面板VW3A1101/VW3A1111,在主菜单中找到"打开/另存为","打开"功能为将已保存面板中的数据下载到变频器里面;"另存为"功能是把变频器的参数保存到面板中。

2. 使用SOMOVE软件时,变频器和电脑连接上后,在初始界面从设备加载可以把变频器的参数保存为一个文件;选择存储到设备即可把之前保存的文件下载到变频器里。详细设置步骤请点击右边文字查看:SOMOVE上传ATV320参数 SOMOVE下载ATV320参数

3.ATV320还可以使用多功能下载器VW3A8121和简易下载器VW3A8120上传下载参数。

详细设置步骤请点击右边文字查看:多功能下载器操作方法 简易下载器操作方法

注:不管使用哪种方式上传下载参数都需要变频器型号和版本号一致。