如何在同时安装了SoMachine和ESME的PC上安装最新的Vijeo Designer补丁?
问题描述:
如何在安装了SoMachine和EcoStruxure Machine Expert的PC上安装最新的Vijeo Designer补丁(SP 8以上)?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
用户如果在同一台电脑同时安装了SomMachine (VJD 6.2 SP8 是SoMachine 最高版本)和EcoStruxure Machine Expert (ESME最低版本为 VJD 6.2 SP9.1 )在同一台PC上,用户电脑上将会存在2个不同版本的Vijeo Designer。
由于最新版本的Vijeo Designer与SoMachine不兼容,在安装最新版本的HF(例如V6.2 SP12 HF3)时会出现一些错误信息,如下所示:


为了解决这个问题,可以在安装HF之前重命名注册表编辑器中的SoMachine Software文件夹,然后在安装HF后重新还原文件夹名字,如下所示:

是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。