我们今天能为您提供什么帮助?

如何通过VPN从EcoStruxure Machine Expert连接到PLC ?

问题描述:
如何通过VPN从EcoStruxure Machine Expert连接到PLC ?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

要通过VPN从机器专家连接到PLC,您需要使用网关管理控制台的静态远程连接功能:
1)打开网关管理控制台(您可以通过单击Windows开始栏并输入“网关管理控制台”或从任务栏菜单图标找到它)。


2)进入“静态远程连接”页签,在“远程IP地址”字段中输入PLC的IP地址,然后输入端口1105。
例如:10.0.0.241:1105
3)单击“添加连接”

4)单击“确定”,关闭对话框
5)在Machine Expert Logic Builder -> 设备树 ->双击PLC的名称,弹出“控制器选择”屏幕。
这是网络上所有plc的列表。
6)按Controller Selections界面顶部的刷新按钮
7)如果您没有看到PLC出现,请使用连接模式:通过NAT的节点名(远程TCP)
您必须在PLC的同一内部网络上输入网关地址的NAT地址,并且您必须输入目标节点名称,其中包括:
<确切型号><空格>@<MACAddress不带破折号>

8)点击测试按钮
9)刷新Controller Selection界面
10)一旦PLC出现在控制器选择界面中,双击它,使文本显示为粗体。这将表示要下载到或登录到的所需PLC。
11)然后根据需要登录或下载您的应用程序到PLC。