我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
机器专家编译报错未知类型的GetDateAndTime或SetDateAndTime该怎么处理?
问题描述:
机器专家编译报错未知类型的GetDateAndTime或SetDateAndTime的处理

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

在SoMachine v4.1或更高版本中,函数GetDateAndTime和SetDateAndTime不再是唯一命名的,并且对一个库是唯一的。
因此若使用“CAA DTUtil Extern”库(日期和时间实用程序),需要加上"DTU"的前缀名称进行声明。

在项目中使用查找(Ctrl+F)功能,分别找到“GetDateAndTime”,“SetDateAndTime”的所有实例,并执行以下修改:
将“GetDateAndTime”的声明和函数块实例替换为“DTU.GetDateAndTime”

将“SetDateAndTime”的声明和函数块实例替换为“DTU.SetDateAndTime”
示例:将声明"GetDateAndTime: POINTER TO GetDateAndTime;"改为"GetDateAndTime: POINTER TO DTU.GetDateAndTime;"