在EcoStruxure Machine Expert中,我如何设置网关以将PLC应用程序下载到具有特定子网掩码的设备?
问题描述:
在EcoStruxure Machine Expert中,我如何设置网关以将PLC应用程序下载到具有特定子网掩码的设备?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
要设置 EcoStruxure Machine Expert 网关,使其能够连接到具有特定子网掩码,在本例中为“255.255.255.0”的设备,请遵循以下步骤:
1.在Windows中以管理员身份运行”记事本
”程序
2.从记事本中打开SoMachine Gateway文件夹中的“Gateway.cfg”文件(默认位置:“C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\EcoStruxure Machine Expert\Tools\Gateway”)。
(对于SoMachine,位置为“C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\SoMachine Software\Tools\Gateway\”)在[CmpBlkDrvUdp]部分下,添加一行:“itf.0.networkmask=255.255.255.0” (或将255.255.255.0替换为您选择的子网掩码)
保存Gateway.cfg文件

从Windows任务栏右侧的绿色“=S=”标志图标重新启动网关服务(或重新启动名为“CoDeSys Gateway V3”的Windows服务)

是否有帮助?