问题描述:
EcoStruxureMachine Expert 里如何使用程序代码检查是否有强制的IO ?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
程序如下供参考,在有强制IO的情况下将返回True:

系统库”CmpApp”需要添加到库管理器中。
注意:此功能适用于嵌入式IOs, TM3 IO模块和TM3总线耦合器。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
程序如下供参考,在有强制IO的情况下将返回True:

系统库”CmpApp”需要添加到库管理器中。
注意:此功能适用于嵌入式IOs, TM3 IO模块和TM3总线耦合器。
是否有帮助?