如何通过SD卡修改M241/M251的节点名称?
问题描述:
如何通过SD卡修改M241/M251的节点名称?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
1.进入Logic Builder后,选择软件顶部“工程--大容量存储”

2.选择黄色“添加”按钮,指令选择“setnodename”后,在“device name”内输入节点名称,截图里以“test”为例

3.将SD卡格式化为FAT32格式后插入到电脑(注意,SD卡容量需要小于等于32G),在电脑软件端点击“Generate”后选择SD卡对应路径,然后点击确定

5.将控制器断电以后,将SD卡插入控制器,然后给控制器送电
6.此时控制器SD LED灯会闪烁,等待传输
7.待SD LED灯常亮,且ERR LED灯有规律闪烁,则表示传输完成。若出现SD LED灯熄灭,切ERR 和 I/O灯闪烁则表示检测到错误,需要重新操作。
8.将控制器断电,取出SD卡,重启后,新节点名称生效
是否有帮助?