我们今天能为您提供什么帮助?

Machine Expert 安装后找不到刷固件工具Controller Assistant,该如何处理?

问题描述:
Machine Expert 安装后找不到刷固件工具Controller Assistant,该如何处理?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

机器专家软件正常安装后,一般都是安装了M241/M251/M2262等控制器的刷固件工具“Controller Assistant”的,可以按照下面操作打开 “Controller Assistant”, 如下图:

如果搜索不到该工具,说明Machine Expert软件安装的时候没有安装“Controller Assistant”,需要单独安装。步骤如下:

1. 打开Schneider Electric Software Installer,点击“修改已安装的软件”:

2. 选择安装方式(在线或离线文件)、选择产品EcoStruxure Machine Expert及版本,选择“自定义版本”,然后点击下一步:

3. 在个体组件——工具中,勾选ControllerAssistant及其在线帮助,然后点击下一步,开始安装ControllerAssistant:

按照上述步骤安装“Controller Assistant”完成后,按照第一步的操作即可打开该工具软件。