我们今天能为您提供什么帮助?

基于DCM的NSX通讯方案如何选型?

问题描述:
基于DCM的NSX通讯方案如何选型?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

基于DCM的NSX通讯参考如下方案选型:

1、方案一可配合Mic5A/E,Mic6A/E, Mic7E使用,需要选配DCM(LV434311),可实现遥测、遥调、遥信,其中遥信可以读取OF、SDE信号。

2、方案二可配合TMD,Mic2,Mic5B使用,需要选配低水平辅助触点(29452)、DCM模块(LV434311),可实现遥信,其中遥信可以读取OF、SD、SDE信号。

3、方案二可配合Mic5A/E,Mic6A/E, Mic7E使用,需要选配低水平辅助触点(29452)、DCM模块(LV434311),可实现遥测、遥调、遥信,其中遥信可以读取OF、SD、SDE信号。

注意:对于NSX100-250 TMD、TAM、Mic2.2、Mic5.2B等不自带SDE适配器的断路器,如果需要采集断路器SDE故障信号时,还需要选配SDE适配器(LV429451)。

说明:

[1] 如果需要实现遥控功能,需要增加带通信功能的电动操作机构。

[2] 实现通信功能需要配DC24V 电源。

[3] 如果需要实现Modbus TCP以太网通讯,可再选配PAS700实现。