我们今天能为您提供什么帮助?

VPL18N功率因数控制器用1P接法,如何通讯读取电压,电流,有功功率,无功功率及功率因数?

问题描述:
VPL18N功率因数控制器用1P接法,如何通讯读取电压,电流,有功功率,无功功率及功率因数?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

用04功能码读取,电压读地址0,电流读地址3,有功功率读地址6,无功功率读地址9,功率因数读地址12。由于1P接法只能采集一相数据,通讯地址表里测量数据A相就代表控制器1P采样到的总数据,B相和C相数据是虚的,不用参考。