PQU静止无功补偿设备过电流保护断路器的额定电流选多大的?
问题描述:
PQU静止无功补偿设备过电流保护断路器的额定电流选多大的?所属产品线:
PowerLogic™ Smart PQU数字化静止无功补偿成套设备解决方法:
PQU静止无功补偿设备需要安装前置断路器等过电流保护装置,过电流保护断路器额定电流推荐按照1.35~1.5 x In(In为模块标准补偿无功对应的电流值,比如模块PQU100R400,当系统电压400V时,输出100Kvar无功相当于输出144A左右的无功电流)。

是否有帮助?