PCSU有源滤波器在空载或负载很小时,电流总谐波畸变率THDi高的原因是什么?
问题描述:
PCSU有源滤波器在空载或负载很小时,电流总谐波畸变率THDi高的原因是什么?所属产品线:
EasyLogic™ AccuSine PCSU有源滤波器解决方法:
首先PCSU有源滤波器受电流互感器精度和内部采样精度影响,负载很小时电流采样是没有意义的,THDi数据是虚的;其次电流总谐波畸变率=谐波电流含量有效值/基波电流有效值,在负载很小时分母小,所以THDi看起来很大,等负载电流起来比如有个20%的带载率,THDi就会恢复正常。
是否有帮助?