我们今天能为您提供什么帮助?

LMC078带LXM32S时如何消除B102警告

问题描述:
LMC078带LXM32S时如何消除B102警告

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

LMC078带LXM32S时,查询在078的故障日志,会发现B102警告

为了避免此警告的发生,用户可将LXM32S的固件版本升级到最新版本V1.12.02,同时确保通讯卡FPGA的版本V1.20,最后再将sercos拓扑网络改成环网