PQU静止无功补偿设备的触摸屏版本支持闭环,CT位置为什么无法选择电网侧,提示不支持该功能?
问题描述:
PQU静止无功补偿设备的触摸屏版本支持闭环,CT位置为什么无法选择电网侧,提示不支持该功能?所属产品线:
PowerLogic™ Smart PQU数字化静止无功补偿成套设备解决方法:
1、没有连接模块时CT无法选择电网侧。需要接模块,这个数据需要跟模块程序匹配,因为早期的模块不支持电源侧控制,只支持负载侧控制,屏幕考虑了通用型,所以部分参数必须读取模块的参数,匹配才能修改。
2、连接模块时CT无法选择电网侧。看模块固件版本,如果是V1.0.0版本,不支持闭环,需要升级模块固件版本。
是否有帮助?