我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX100-250壳架选DCM通讯时是否需要选SDE适配器
问题描述:
NSX100-250壳架选DCM通讯时是否需要选SDE适配器

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX100-250 TMD、TAM、MA、Mic2.2、Mic5.2B不自带SDE适配器的断路器,如果需要采集断路器SDE故障信号时,还需要选配SDE适配器,在安装DCM模块前,先安装SDE适配器。