我们今天能为您提供什么帮助?

Control Expert打开M580程序时,提示M580 Master未安装?

问题描述:
Control Expert打开M580程序时,提示M580 Master未安装?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

使用虚拟光驱打开Control Expert安装包后,在DTMLibary文件中找到M580_DTM文件夹,打开文件夹安装M580 Master DTM即可。