我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MT抽屉式框架断路器的位置触点最多可以配几个?
问题描述:
MT抽屉式框架断路器的位置触点最多可以配几个?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

对于N型,位置触点最大数量是3个CE,2个CD,1个CT;

对于H型,位置触点最大数量有如下组合方式:

  1. 3CE,3CD,3CT,
  2. 9CE,
  3. 6CE,3CD,
  4. 6CE,3CT ,
  5. 6CD,3CE ,   超过3CE和6CD的方案,需要购买一套附加位置触点驱动器,里面CE,CD,CT驱动器各一个。