Control Expert 软件中如何对DINT及DWORD等32位变量进行字中取位表示?
问题描述:
Control Expert 软件中如何对DINT及DWORD等32位变量进行字中取位表示?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
在Control Expert V15.3之前的版本中,可以直接对INT、WORD等16位变量采用变量名.X格式进行字中取位的表示,但是对DINT、DWORD等32位变量采用此格式表示时软件无法识别;在Control Expert V15.3及之后的版本中,可以支持对DINT、DWORD等32位变量采用变量名.X格式进行字中取位的表示。


是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。