LC1D128FD接触器与LC1D128FDC接触器有什么区别?
问题描述:
LC1D128FD接触器与LC1D128FDC接触器有什么区别?所属产品线:
国产TeSys Deca接触器解决方法:
LC1D128FD接触器与LC1D128FDC接触器功能上是一样的,主要区别为:
产地和认证不一样:LC1D128FD接触器是进口的,有RINA,BV,DNV,LROS (Lloyds register of shipping),UL,CSA,GOST,GL,CCC,CE和UKCA认证;LC1D128FDC接触器是国产的,有CCC,CE和UKCA认证。
是否有帮助?