FA500934
FA500934
我们今天能为您提供什么帮助?
医用隔离变压器 IMDTRS系列 上的 115VAC端子需要接线吗?
问题描述:
IMDTRS100H 上的115VAC端子
所属产品线:
Vigilohm 绝缘监测装置
解决方法:
医用隔离变压器
115VAC
的端子暂时无需接线,不影响使用。
首次发布日期:
2024/4/3
修订日期:
2024/4/3
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Vigilohm 绝缘监测装置
探索更多
范围:
Vigilohm 绝缘监测装置