FA500940
FA500940
我们今天能为您提供什么帮助?
EZD100-250插入式断路器穿板安装时,插入式底座上接线端子是否可以旋转90°,增加端子与安装板之间的相间距?
问题描述:
EZD100-250插入式断路器穿板安装时,插入式底座上接线端子是否可以旋转90°,增加端子与安装板之间的相间距?
所属产品线:
EasyPact EZD
解决方法:
可以旋转90°安装来增加安全距离。
首次发布日期:
2024/4/10
修订日期:
2024/4/10
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
EasyPact EZD
探索更多
范围:
EasyPact EZD