我们今天能为您提供什么帮助?

HMIP6专用显示模块前面带的USB接口,接U盘或鼠标都无法识别?

问题描述:
HMIP6专用显示模块前面带的USB接口,接U盘或鼠标都无法识别?

所属产品线:
Harmony P6

解决方法:

前面的USB口默认是关闭的,若要使用的话,需要开启USB。操作步骤如下:

1.打开桌面的快捷图标Launcher;

2.显示如下;

3.点击Front USB,在这里启用即可。