我们今天能为您提供什么帮助?

Easergy P3保护显示屏不显示单线图、连接软件后在常规设置菜单中也没有单线图配置子菜单,如何处理?

问题描述:
Easergy P3保护显示屏不显示单线图、连接软件后在常规设置菜单中也没有单线图配置子菜单,如何处理?

所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置

解决方法:

如果出现显示屏没有单线图、连接配置软件也没有单线图,需要进行如下操作:

1、利用Easergy pro软件连接P3设备;

2、在“常规设置”-“就地面板配置”菜单中,将单线图勾选;

3、修改后写入保护,软件需要断开重新连接才会有单线图配置菜单。保护写入成功后,需要按键切换一下界面,再次返回主菜单就会有单线图显示。