Easergy P3继电保护器开入DI的配置注意事项?
问题描述:
P3继电保护器开入DI配置需要注意什么?所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置解决方法:
Easergy P3继电保护器开入DI的配置注意事项如下:
1、开入控制电压为交流时,开入的模式(mode)需要选择交流(AC),缺省模式为直流(DC);
2、开入的极性可以取反,极性(Polarity)缺省为“NO”。但是接入常闭时,可以将极性(Polarity)设置为“NC”;
3、如果针对开入DI的变位不要求生成事件,需要将开入(DI)菜单下的on event和off event取消勾选;
4、如果针对不重要的DI变位,不要求在屏幕激活报警,需要将开入菜单下“告警显示”(Alarm display)取消勾选;
5、DI变位的累计计数(Counters)的最大值可以进行编辑,缺省累计计数的最大值为2^16-1=65535,最小可以设置为2^8-1=255;
6、DI的标签(Label)和描述(Description)信息可以进行编辑,但是其中标签最多支持10个字符的配置,描述支持最多32个字符的配置。
以上步骤信息,依次对应下图内容:
是否有帮助?