Easergy P3U20/P3U30能否在装置上显示非电量告警信息,例如高温报警或超温跳闸的报警显示?
问题描述:
Easergy P3U20/P3U30能否在装置上显示非电量告警信息,例如高温报警或超温跳闸的报警显示?所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置解决方法:
Easergy P3U20/P3U30可以在装置上显示非电量告警信息,配置需要通过Easergy Pro的调试软件实现,具体步骤如下:
①先确认高温报警或超温跳闸接入的具体DI点,并在“开入名称”菜单修改对应DI的标签名称,方便在关联输出时做配置;(此处以DI12/DI13为例)

②在“开入”菜单中将DI12和DI13对应的告警显示勾选上;

③“日志设置”菜单中,将DI12/DI13对应的事件文本名称改为“高温报警和超温跳闸”,这样在DI状态处于激活时,装置屏幕上
的告警弹窗会直接显示“高温报警”或“超温跳闸”的对应状态;

是否有帮助?