我们今天能为您提供什么帮助?

P3选配VSE002模块将RS-232接口转换为RS-485接口时有哪些注意事项?

问题描述:
P3选配VSE002模块将RS-232接口转换为RS-485接口时有哪些注意事项?

所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置

解决方法:

P3选配VSE002模块将自带的RS-232接口转换为RS-485接口时需注意将接口类型(Interface type)拨钮拨到右侧,如果有需要加终端电阻,还应将终端电阻(Termination)拨钮拨到左侧。