我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320变频器AI2范围(AI2L)什么条件下才能设置为+-100%(nEG)?

问题描述:
ATV320变频器AI2范围(AI2L)什么条件下才能设置为+-100%(nEG)?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器AI2类型可以设置电压0-10V和双极性电压+-10V,AI2只有设置为0-10V时AI2范围(AI2L)才能设置+-100%(nEG)。

如果用AI2控制变频器0到50Hz调速,AI2类型(AI2t)和AI2范围(AI2L)设置对应的调速范围如下:

AI2类型(AI2t) AI2范围(AI2L) 对应关系
电压0-10V 0-100%(PoS) 0到10V对应0到50Hz
电压0-10V +-100%(nEG) 0到10V对应-50到50Hz
双极性电压+-10V 0-100%(PoS) -10V到+10V对应-50到50Hz