我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV310 端子加减速功能如何更改频率变化的快慢?
问题描述:
ATV310 端子加减速功能如何更改频率变化的快慢?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310使用端子加减速功能时,激活加减速端子信号后,频率是以0.1Hz增量上升的或下降的,如果需要更改频率增大或减小的快慢,可以更改[加速减速响应速度]506.4这个参数。这个参数默认是0%,对应的0.1Hz增量。增大这个参数频率变化就会更快。