我们今天能为您提供什么帮助?

Control Expert编程中如何给字节(BYTE)类型变量分配定位地址?

问题描述:
Control Expert编程中如何给字节(Byte)类型变量分配定位地址?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

Control Expert软件中没有%MB**格式的内存地址,如果需要给字节(Byte)类型变量分配定位地址,使用%MW**格式地址即可。另外,若给BYTE类型的数组分配%MWx地址,则数组中连续的两个字节元素占用同一个%MW,如下图所示: