我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Control Expert如何设定程序执行的周期时间?

问题描述:
EcoStruxure Control Expert如何设定程序执行的周期时间

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

EcoStruxure Control Expert在程序任务属性中设定程序执行的周期时间。如下:

右击”MAST“任务属性,在弹出的对话框中即可设置”MAST“任务执行的周期时间和警戒时钟(看门狗)。

但对于MAST任务来说需要勾选”周期性“方可设置周期时间,如果勾选了”循环“那么程序将根据实际情况以最快速度执行任务而不是按照设定的固定周期执行。