我们今天能为您提供什么帮助?

如何通过LXM32驱动器面板查看历史报警?

问题描述:
如何通过LXM32驱动器面板查看历史报警

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

可以通过故障存储器查看LXM32驱动器历史报警,故障存储器包含最新的 10 条故障信息。即使关闭了产品, 也不会删除它。借助于 故障存储器可以调用和评估过去的事件。关于事件的下列信息将被存储:

• 故障级别

• 错误代码

• 电机电流

• 接通循环的数量

• 故障辅助信息( 比如参数号码)

• 产品温度

• 输出级温度

• 故障时间点( 以运行小时计数器为准)

• DC总线电压 • 速度 • 接通后Enable循环的数量

• 从Enable直至故障的时间 所存储的数据分别显示了故障时间点的状况。

只能对故障存储器进行顺序读取。必须使用参数ERR_reset将读指针复位。然后才 能读取第一个故障记录。读指针将自动切换到下一个故障记录。再次读取将发送下 一个故障记录。如果返回的故障代码为 0, 表示不再有其它故障记录存在。

每一个故障记录均由可使用各种参数读取的多个信息组成。当读取某个故障记录 时, 必须首先使用参数_ERR_number读取故障代码。