我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ框架断路器PF准备合闸触点状态在什么情况下会改变?

问题描述:
MTZ框架断路器PF准备合闸触点什么时候端子251、252是接通状态,什么情况端子251、254是接通状态。

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

MTZ的PF准备合闸触点必须同时满足以下条件,端子251、252是接通状态。

条件:  1.断路器处于分闸状态。  2.储能机构已储能。  3.断路器没有锁定或联锁在分闸状态。4.没有持续的分闸命令。5.复位按钮已复位。6.如果是抽屉式断路器,断路器应处于连接位置。