我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ系列空气断路器矩形互感器线缆M1、M2、M3分别对应什么颜色?
问题描述:
MTZ系列空气断路器矩形互感器线缆M1、M2、M3分别对应什么颜色?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

MTZ 矩形互感器接线为标配的,有黄、绿、红、黑四根线,长约3~4m,任选3根与M1,M2,M3端子连接,空余一根。