我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MT抽屉式空气断路器升级到MTZ,可以重复使用原MT的抽架吗?
问题描述:
MT升级到MTZ,可以保留原MT抽架,直接更换MTZ抽屉式的本体,只需要更改抽架上的二次接线的顺序。

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

可以重复使用原MT的抽架,但是同等级替代中少部分MTZ的夹头数量与对应的MT的夹头数量不一致,所以需要先确认MT和MTZ的夹头数量是否一致,如果是一致的,那可以安装MTZ抽屉式的本体到同等级的原MT的抽架,并且需要根据MTZ的接线更改抽架上的二次接线的顺序。